This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:TUSB212/216/217-Q1的差异

Guru**** 2781215 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847090/tusb212-q1-difference-of-tusb212-216-217-q1

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB212TUSB217TUSB216

大家好、

请帮助您澄清 TUSB212/216/217-Q1之间的区别吗? 建议使用哪一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB216和 TUSB217是我们最新推出的器件、这些器件具有改进和更精细的信号调节选项。 目前建议使用 TUSB216/217。 应使用封装选项来确定所选器件。