This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:HSD 电缆器件型号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847169/ds90ub926qsevb-hsd-cable-part-number

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

如果我希望将941AS EVM 连接到926 EVM 或948 EVM、假设每个 EVM 都有 HSD 连接器、我应该订购的正确电缆器件型号是什么? 我应该只需要大约1米的电缆、因为这只是为了测试目的。

此外、可以将两个 EVM 连接到一台笔记本电脑上的单个 ALP GUI、或者我是否需要两台运行两个独立 ALP GUI 的独立笔记本电脑?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我将通过电子邮件向您发送有关电缆的信息。 通常、您必须从 Rosenberger 订购完整的装配体。

    对于 ALP、它可以同时连接到两个 EVM。 您只需要确保它们使用不同的 I2C 地址。

    此致、

    Casey