This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:摄像头链路设计

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR482, DS90CR481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846684/ds90cr287-camera-link-design

器件型号:DS90CR287
主题中讨论的其他器件:DS90CR482DS90CR481

大家好、我希望进行摄像头链路接口设计、并查看我需要的器件。 我看到了该文档:

e2e.ti.com/.../Camera_5F00_Link.pdf

您是否有任何可提供帮助的评估板? 文档中的一些器件已经过时。  

非常感谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    上面提供的链接位于 CR287系列简介中、对吗?

    是的、很多器件已经过时、不推荐在新设计中使用。 对于您的摄像头链路设计、您能否考虑 UB933/UB934的器件型号?

    此外、请提供您的方框图和系统设计请求、我们或许可以为您提供市场上的一些常用解决方案。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是我参考的文档。 我本应该附上它。  

    e2e.ti.com/.../7418.Camera_5F00_Link.pdf

    我正在设计一个板、该板将与具有完整摄像头链路功能的摄像头连接。 我想将该数据带入 FPGA、然后通过光纤将数据传输到另一个电路板、然后再将其发送到帧捕捉器 PC。  

    e2e.ti.com/.../CameraLink_5F00_FPGA_5F00_Flow.pptx

    附件是我的设计的简单方框图。

    我不反对使用 UB933/934器件、是否有任何参考设计?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如何使用 DS90CR481/DS90CR482? 我看到一个参考板 CLINK3V48BT-112。  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    所有这些都是旧部件。 对于 CR481/482、请检查视频 I/f 是否与摄像机的传感器兼容、如果可以、您可以使用它。

    此致、

    Steven