This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:相对于 ISO11898-2最大8V 限值、建议的差分输入电压最小值/最大值+/-6V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846906/sn65hvd234-recommended-differential-input-voltage-min-max--6v-against-iso11898-2-limits-of-maximum-8v

器件型号:SN65HVD234

您好!


请确认 SN65HVD234器件将在 ISO11898-2规范第5.4节中以8V 的最大显性状态差分输入电压正确运行。

非常感谢、


Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    SN65HVD234兼容、但不符合 ISO11898物理层标准。 具体而言、ISO11898的第5.4节(接收器特性)规定了主要状态差分输入电压范围 Vdiff =+8v MAX。 SN65HVD234的相应建议电压为+6V 最大值。 尽管这不符合要求、但它仍然与符合 ISO11898标准的任何器件(最大驱动器 Vdiff 为+3V)兼容。 这些器件在数据速率、电缆长度和总线寄生负载方面进行了系统级权衡。

    如果您对器件或 ISO11898标准有任何其他疑问、敬请告知。

    此致、

    Eric