This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332EVM:推荐器件

Guru**** 2885210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846033/tcan332evm-recommended-parts

器件型号:TCAN332EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN334
我们正在考虑使用 TCAN334。
TCAN332EVM 的电路图用作参考。

问题1:
是否有适合 L1和 D2的推荐产品? 请告诉我制造商和器件型号。

问题2:
C2和 C7的推荐容量是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    感谢您的关注、我很乐意为您提供帮助。

    问题1.

    对于 L1、我经常看到的一个共模扼流圈是 ACT45C-510-2P、 ACT45B-510-2P 或该系列扼流圈的其他值。

    对于 D1、PESD1CAN 和 PESD2CAN 被广泛使用。 我看到的另一个是 NUP1105L。

    问题2.  

    这将取决于总线上的 CAN 节点数量、但范围很好、介于20pF 至100pF 之间。 总线上的 CAN 节点越多、C2和 C7上的电容就越小。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    问题3.
    如果未添加 TVS (D1)、是否需要 C2和 C7?

    问题4.
    CAN 51μH 中是否使用共模扼流圈(L1)的共模电感?
    请告诉我如何确定电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    C2和 C7旨在用作高频滤波、以帮助实现射频发射和抗扰度。 无论是否填充 D1、它们都不是必需的、它们只是有用的。

    通常、CAN 网络中的共模扼流圈值使用51uH 或100uH。 电感值将取决于您预期和需要/想要衰减的噪声大小。 还有扼流圈的电流饱和和额定值、但我列出的电流针对 CAN 网络的额定值是正确的。

    此致、