This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:一些封装信息

Guru**** 2382490 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844822/ds125br401a-some-package-information

器件型号:DS125BR401A

您好!

 

我需要 DS125BR401A NJY (QFN)封装的一些附加信息。

下面来自其他 TI 器件、我需要 DS125BT401A 的黄色线标记的信息。
请告诉我他们。

 

以下内容来自 DS125BR401A 数据表。
您可以看到、没有相关信息。

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    右侧的尺寸如下图所示。  此信息来自 www.ti.com 网站链接 :www.ti.com/.../mpqs027a.pdf

    对于 NJY 封装、左侧最小尺寸为0mm、最大尺寸为0.05mm。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的回答。

    我理解左边的那个。 但我认为你对正确答案不是我需要的。

    我认为您的答案只是引脚的高度。

    我想为正确的人了解的是共面性。

    请再检查一次吗?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚共面性与其他封装相同。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    这是否意味着0.08?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请参见下面的。

    左侧尺寸突出显示了共面。

    右侧尺寸突出显示 了封装底部上方的边角选项卡高度。  

    对于 NJY 封装:

    共面度0.00-0.05mm (金属销与塑料模塑化合物之间的差异)

    凸片高度0.1mm (封装底部上方的角凸片高度)

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我认为“共面性”不是“金属销与塑料模塑化合物之间的差异”。 我认为这是“僵局”。

     

    “共面性”应该是终端与底座平面的偏差,如下图所示。


    通常、下面的符号用于封装共面。

    请再检查一次吗?

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共面性为0.08

    此致、

    Lee