This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220的连接错误

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846752/hd3ss3220-the-conncet-error-with-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

我设计了一个采用 hd3ss3220的电路、但 我有一些问题

我使用了 i2c 连接 HD3SS3220、读取 regiser 值正常。

usb3.0正常电路寄存器值为

0x08: 0x00

0x09: 0x20

0x0A: 0x00

0xA0:0x02

我的电路寄存器值是

0x08: 0x00或 0x01

0x09: 0x70或0x50  

0x0A: 0x00  

0xA0:0x02  

我查询了数据表中的寄存器、不理解寄存器更改的原因。 但我尝试调整 TX 和 RX 的连接方向、使它们反向连接。 我的寄存器更改如下。

0x08: 0x01或 0x00

0x09: 0x70或0x38  

0x0A: 0x00  

0xA0:0x02  

当 HD3SS3220上电时、我测量了芯片两端的 TX 和 RX 信号。 调整 Type-C 连接方法时、会打开它们。 我认为我没有找到连接失败的原因。

您能告诉我为什么由于寄存器值的变化而导致连接失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我找到了原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我将把这个线程标记为已解决。 如果您有任何其他问题、请随时重新打开或创建新主题帖。

    谢谢

    David