This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TIDA01627

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846820/tps65987d-tida01627

器件型号:TPS65987D

在 TIDA-01627中、 如果 TPS65987D 将成为 BQ25703A 的 I2C 主设备、则必须在应用程序自定义工具中配置所有 I2C 写入、并  在启动期间从 SPI 闪存加载到 TPS65987D 中。   运行时无法更改 TPS65987D 中的 I2C 主设备写入。 那么、在 TIDA-01627中、如果我们需要 OTG、必须具有 SPI 闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要刷新或通过系统 EC 上传补丁包。