This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25MB200:DS25MB200 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25MB200, DS42BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844890/ds25mb200-ds25mb200-ibis-ami-model

器件型号:DS25MB200
主题中讨论的其他器件: DS42BR400

您好、支持团队、

 

我的客户希望获得 DS25MB200的 IBIS-AMI 模型。 您能否解释一下客户如何获得此类型号?

 

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruyama-San、大家好!

    DS25MB200是较旧的产品之一。 当该产品发布时、IBIS-AMI 不可用。 目前、我们正在检查 此器件的 hspice 模型可用性。 这是否适合您的客户?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS25MB200最接近的型号是 DS42BR400。  这些器件具有相同的输入和输出特性、因此所连接的模型可用于任一器件。

    e2e.ti.com/.../ds42br400_5F00_hspice.zip

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

     

    感谢您的支持。 我想客户可以考虑使用 DS42BR400的 hspice 模型。

     

    此致、

    丸山市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DS42BR400型号代表 DS25MB200输入和输出特性。

    此致、

    Lee