This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1792:ISL8491IB 替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1792, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846642/sn65hvd1792-isl8491ib-replacement

器件型号:SN65HVD1792
主题中讨论的其他器件:MAX232

在我正在工作的卡上、有两个 RS-232到 RS-485电路、一个包含一个 ISL849IB、并连接到 max232。  第二个电路同样具有一个 max232、但随后具有两个共享 RS-485总线的 ISL849IB。  我已经用 SN65HVD1792替换了所有3个 ISL849IB 芯片。  第一个电路工作正常、第二个电路不工作。

第一个电路采用 RS-232输入、通过 TTL 通过施密特触发器进行通信、然后转至 ISL849IB、后者随后连接到 RS-485总线线路。

第二个电路有两个进入 RS-232信号、这些信号进入 max232。  每个 RS-232总线的 max232 TTL (通过施密特触发器)均连接到 ISL849IB。  但是、这两个 ISL849IB 共用一条 RS-485总线。

我想直接与 TI 的工程师联系、因为我可以分享原理图相关部分的截屏。  不过,我不能在公开场合这样做。  我觉得在这个问题上有专业知识的人可以在几分钟内发现我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我可以帮个忙。  您是否介意我使用注册到 TI.com 帐户的地址直接向您发送电子邮件?  我想我需要看到您刚才提到的原理图片段、因为我没有 ISL849IB 的数据表、我无法理解您所描述的所有连接。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。