This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:配置引脚电压电平

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846807/ds92lx1621-configuartion-pin-voltage-level

器件型号:DS92LX1621

大家好、

以下哪一项是上拉 M/S 和 PDB 引脚的正确电压?

我不清楚它们属于哪个电压轨。 在数据表中、我发现它们被描述为 LVCMOS 控制接口(图 第36页),但在第8页,我发现了3.3V I/O 和1.8V I/O 的 LVCMOS DC 规范,所以我有点困惑。

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    是的、这两个引脚基于 LVCMOS I/f 设计、电平基于 VDDIO、可以是1.8V 或3.3V。

    此致、

    Steven