This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:最大输入时钟

Guru**** 2555060 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C, TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846596/tl16c550c-maximum-input-clock

器件型号:TL16C550C
主题中讨论的其他器件: TL16C550D

您好!

我需要更换 PC16550DVX/NOPB 组件、因为它已停产。 建议替换 TL16C550CIFNR。 我的应用在5V 和22.1184MHz 石英下使用该组件。 数据表报告 ACE 包含一个可编程的波特率发生器,该波特率发生器接受直流至16MHz (PC16550D 为24MHz)范围内的时钟输入。

此限制对于5V 和3.3V 运行是否有效? 我在其他非 TI 替代产品中发现、此类限制可能取决于电源电压:TI 组件是否也是如此?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    正如您所看到的、时钟振荡器是可支持的最大值、具体取决于您使用的 Vcc 值。 对于 TL16C550C、我们支持16MHz (5V)和14.9MHz (3.3V)。 您的晶体对于我们的器件而言似乎太快(超出了我们建议的工作规格)、尽管它可能起作用、但我们不建议在器件上使用22MHz。

    您是否需要使用引脚对引脚解决方案? 如果不是、您可能需要尝试器件的 D 版本:TL16C550D。

    我找不到支持您频率范围的引脚对引脚解决方案。 (FN 封装似乎更难找到)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、确认了我的问题:该组件似乎在我们的应用中正常工作、但正如您所说、不符合规格