This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:在高阻态下,我需要/INT 引脚“引脚24”中的泄漏电流值,

Guru**** 2524470 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846741/tic12400-q1-i-need-the-value-of-the-leakage-current-in-the-int-pin-pin-24-in-the-high-z-state

器件型号:TIC12400-Q1

E2E、

我们在其中一个设计中使用了 TIC12400QDCP*Q1,我正在开发一些模块的 WCA。

 

请说明/INT 引脚“引脚24”处于高 Z 状态时的泄漏电流值

 

这将有助于完成一些计算。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您使用 e2e。

    您可以在电气特性表的该规格中看到。

    INT 引脚是开漏输出、在 INT 引脚未被置为有效时将具有高阻抗。  

    当 INT 引脚被置为有效时 、您 可以计算在其被拉低0.35V =(2mA)(R)、R = 175欧姆时的阻抗。  

    根据 TIC12400-Q1的设计规格、  INT 引脚在高 Z 状态下的泄漏电流将约为1uA。

    此致、

    Saminah