This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZR:三电源模式下的电源定序

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846621/dp83867is-dp83867isrgzr-power-sequencing-in-three-supply-mode

器件型号:DP83867IS

您好!

根据数据表,有两种电源模式和三种电源模式的操作。

三电源模式的优势是什么?  是否在三电源模式下降低了功耗?

我们正在运行100Mbps RGMII 模式。3电源模式为245.02mW、2电源模式为257.47mW

谢谢、

迪维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divy、

    感谢您的支持! 您认为正确的是、三个电源模式的功耗应低于三个电源模式。 这是因为不使用产生1.8V 电压的内部 LDO。

    有关 DP83867功耗的更多信息、请访问 :http://www.ti.com/lit/an/snla241/snla241.pdf

    谢谢、

    Vibhu