This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:已注册 DRT 封装 JEDEC?

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844465/tpd2eusb30-drt-package-jedec-registered

器件型号:TPD2EUSB30

您好!

在描述第3页包装材料上的 DRT 封装的部分中、显示"JEDEC 封装注册正在申请中"。 我找到了另一份文件,表明自2008年以来就是这种情况。 JEDEC 是否接受了此封装? 如果是、封装类型是什么?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    祝你好运吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否此封装尚未通过 JEDEC 认证。 如果这是您必须执行的操作、那么我建议改用具有更常见封装的不同器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    谢谢。 注册过程是否仍在进行中、或者是否没有计划让此包获得资格?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止,还没有计划使其具备资格。 如果您希望您能通过 c-phillips@ti.com 向我发送电子邮件、以便更详细地讨论此问题。