This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:可以连接到两个单端信号吗?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846425/tpd2eusb30-can-connect-to-two-single-end-signals

器件型号:TPD2EUSB30

大家好、

我能否将 D+和 D-连接到两个独立的单端信号而不是差分信号以提供保护?

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以根据需要将它们连接到单独的信号。