This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:驱动18位 LCD、能否直接连接 R6、R7、G6、G7、B6、B7引脚?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844834/ds90cf384a-driving-18-bits-lcd-can-i-direct-connect-the-r6-r7-g6-g7-b6-b7-pin

器件型号:DS90CF384A

尊敬的先生/女士:

尽管目前监管者正在连接18位 LCD、为了保留用于未来扩展、客户希望直接连接 R6、R7、G6、G7、B6、B7。 我知道会导致任何潜在问题吗? 这是否会在没有信号驱动 R6、R7、G6、G7、B6、B7的情况下也会给图像带来信号噪声???

Thx、希望很快能收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不明白您的意思是直接连接。 但是、如果您不使用这些引脚、则可以将它们保持悬空(NC)

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    这是终端必须要有一个单板来支持18位和24位输出的情况。 在这种情况下、它们的连接将是全部24条线路、包括直接连接到 LCD 的线路 R6、R7、G6、G7、B6、B7。 在此配置中、如果使用相同的电路板但仅输出18条线路、那么 R6、R7、G6、G7、B6、B7不在18位配置中使用、是否会有任何影响和信号噪声?  

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      这些"未使用"的8位将继续切换、LCD 面板将忽略这些信号。 我们的 IC 内不会有任何串扰、但我们不能说出在面板中处理这些问题的原因或方式。  

    谢谢

    Vijay