Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN75DP159
尊敬的 David:
我有与 Schoerd (线对内和线对内偏斜 TMDS181)相同的关于线对间和线对内偏斜的问题、但现在针对 的是 SN75DP159RGZ。 我们设计了一个具有一个 HDMI 输入(用于连接摄像头)和一个 HDMI 输出(用于连接显示器)的 PCB。 HDMI 输出使用 SN75DP159 ( SN75DP159的输出 连接到 HDMI 连接器)、HDMI 输入 A TMDS181 ( TMDS181的输入 连接到 HDMI 连接器)。 SN75DP159的输出 通过 PCB 迹线连接到 HDMI 连接器。 TMDS181的输入 通过 PCB 迹线连接到 HDMI 连接器。 对于 PCB 布线、我必须知道线对间和线对内偏斜。
HDMI 规范为 TP1 (HDMI 连接器上)的源定义了以下偏斜值
| 参数 | TTP1 (HDMI2.0) | TTP3 (SN75DP159RGZ) | 裕度(保留用于 TTP1和 TTP3之间的 PCB) |
| 内部偏斜容差 | 0.15位 | 0.15位 | 0 |
| 线对间偏移容差 | 0.2字符 | 0.2字符 | 0 |
备注: SN75DP159的数据表 中未定义 测量的线对内和线对间偏移的点、但假设数据表中的值是在芯片的 TMDS 数据/时钟引脚(TTP3)上测量的。 请确认是否正确。
如果上述情况正确、则表示 PCB 布线没有任何裕度。 请告诉我 SN75DP159输出 和 HDMI 连接器之间 PCB 布线的线对间和线对内偏斜吗?
图2:符合 HDMI 规范的测试点
我有与上述相同的问题、但现在的问题是 HDMI 连接器和 TMDS181输入之间 PCB 布线的线对间和线对内偏斜。
| 参数 | TTP2 (HDMI2.0) | TTP2 (TMDS181) | 裕度(保留在 TTP2和 TTP2之间的 PCB 上) |
| 内部偏斜容差 | 0.15Tbit+112ps | 0.15Tbit+112ps (对于3.4G < Rbit < 6.0G) | 0 |
| 线对间偏移容差 | 0.2Tcharacter+1.78ns | 0.2Tcharacter+1.78ns | 0 |
谢谢、并且提前、
Marcel