This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:什么是 PanelBus?

Guru**** 2761075 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846264/tfp410-what-is-panelbus

器件型号:TFP410

对于 TFP410的 PanelBus 数字输入是否有什么特别之处?  我是否仍然可以从为 LCD 图形显示屏输出24位 RGB 的微控制器输入24位并行 LCD 数据?  或者 PanelBus 有什么特别之处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verne、

    PanelBus 只是器件系列的一个名称。 只要兼容数据表中列出的 CMOS 电气/时序特性、您就可以连接任何 RGB 数据。

    此致、

    I.K.