This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DP83822I:支持 IEEE 1588v2?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845974/compiler-dp83822i-support-ieee-1588v2

器件型号:DP83822I

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在调查 IEEE 1588v2。

我们的定制板配备了 MCU (AM4376BZDN100)和三个 PHY:DP83640TVV/DP83640TVV/DP83822IRHB。

DP83640TVV 的数据表介绍了"支持 IEEE 1588 V1和 V2 "。

但是、DP83822IRHB 的数据表仅描述了"IEEE 1588时间戳帧起始检测"。

DP83822IRHB 是否完全支持 IEEE 1588v2?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83822不支持完整的 IEEE 1588v2。

    它仅支持帧起始检测指示。 当使用基于 MAC 的1588时、此功能有助于提高时间同步的精度。

    此致、

    GET