This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:25MHz (引脚21)时钟输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848M, DP83848H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846028/dp83848m-25mhz-pin-21-clock-out

器件型号:DP83848M
主题中讨论的其他器件: DP83848H

您好、社区

我们的团队在正确理解 DP83848M 以太网 phy 收发器上引脚21的功能方面遇到了一些困难。 我们很难理解是否有片上振荡器、引脚21可用作时钟、 或者是否应将外部时钟源连接到时钟输入引脚(28)和25MHz 时钟输出引脚、这仅从缓冲时钟输入的输出开始、并可用作第二个 PHY 的时钟输入。
我们探测了引脚、当然、没有时钟。 但是,我们希望确保我们的理解是正确的。

提前感谢您、

Liliane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liliane、您好!

    引脚28和27是连接外部晶体或振荡器的位置。 一个晶振将使用两个引脚、而一个振荡器应该只被连接至28 (27个悬空)。

    引脚21是 DP83848H/M/T 型号上的 CLK_OUT 引脚 ony、而不是 J/K 请仔细检查您是否拥有正确的器件。 该 CLK_OUT 可用作另一器件或 MAC 的输入时钟。

    谢谢、

    Vibhu