This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:信号极性交换

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846111/ds160pr410-signal-polarity-swap

器件型号:DS160PR410

尊敬的先生:

我们的客户正在 设计 DS160PR410布局。 他们 有疑问。

它们希望向 RX_N 输入正信号、并 向 RX_P 输入负信号 当然、也可以交换输出 TX_P/N、如下图所示。

我认为这种用法没有问题。 你怎么看? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 Olay 交换差分对极性以改善 PCB 中的布线。  DS160PR410不受信号交换的影响。

    此致、

    Lee