This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:版本

Guru**** 2760745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845004/pca9306-vil

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9800

尊敬的团队:

 在3.3V 下使用 IC 时、您能看到什么是 VIL 吗?

数据表没有提到它。

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于 PCA9306使用导通 FET 架构、因此 VIL 不是器件内部参考的离散值、例如数字输入缓冲器中可能会看到的值。 对于该器件、VIL 本质上是 Vref1。 只要1侧或2侧的电压降至低于该值、器件就会开始导通、从而使低电平从任一侧通过。 对于高于 Vref1的电压、导通被阻断。 这允许在2侧上拉较高的电压而不传播到1侧。

    可以在此处找到更深入的说明:
    e2e.ti.com/.../809936

    如果您对该器件有任何其他疑问、或该器件如何特别适合您的应用、敬请告知。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的输入。

    我们有一个 IC PU6、它将向 PU4输出0.6~0.85V I2C 信号、但 PU4最大 VIL 仅为0.4V。

    您是否有任何 I2C 缓冲器或中继器可接受0.85V (@3.3V 电源)为逻辑低电平、输出 低于0.4V 的电压为逻辑低电平?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TCA9800系列缓冲器在两侧均提供极低的电压。 这些器件的低电平输入电压为0.3xVcc、可与 PU6器件进行通信。

    选择您在此系列中使用的器件 将取决于您的系统的数据速率。 由于似乎在 PU6的 A 侧存在 SVO、我建议将 TCA980x 的电流源侧置于 PU4。 请记住、您无需在器件的电流源侧添加上拉电阻器(正如您在使用 PCA9306时所做的那样)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供相关信息。

    两侧都可以使用3.3V 电压吗?
    底部测试条件似乎是 Vi=0V,但当 Vi=0.85V (仍然低于0.3*VCC)时,VOL 是否仍然能够满足基本规范(最大值<0.26)?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    两侧都可以使用3.3V 电压吗?

    是的、Vcca 可以大于、小于或等于 Vccb。


    底部测试条件似乎是 Vi=0V,但当 Vi=0.85V (仍然低于0.3*VCC)时,VOL 是否仍然能够满足基本规范(最大值<0.26)?

    是的。  因为 TCA980x 器件充当真正的缓冲器、而不是 pass-FET 器件。 只要在输入端超过 VIL 阈值、后续驱动器就会将另一侧驱动到 VOL

    此致、

    Eric