This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223:MAX3223IDBR 上的顶部标记查询

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844557/max3223-top-marking-query-on-max3223idbr

器件型号:MAX3223

IAM 在 我的设计中使用 MAX3223IDBR。

部件正文标记为   

"MB3223I
84KG4
COHP"

第2行和第3行指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanapal、

    第二行包含产品批次的年、月和组装地点代码。 第三行显示批次代码。 这些标记用于识别器件的制造时间和地点。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    接收组件中的日期代码为1807。

    您能解码 84KG4中的生产日期代码吗?

    根据 CoC 接收到的批次代码也不匹配。

    您能不能就此澄清一下。

    COC 随附于 heree2e.ti.com/.../EMACS181091.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanapal、

    Mouser 订单对日期代码和批次代码使用不同的格式。 日期格式遵循 YY =十年和年份、WW =当年的工作周。 在这种情况下、1807年将是2018年2月13-19日。 有关如何解密的更多信息、请单击此处:
    www.mouser.com/.../Omron_How 阅读日期 Code.pdf

    使用84KG4的 TI 标记和代码、这将是2018年4月。

    批次编号更难跟踪。 我认为、跟踪生产与运输的方法不同。

    这些日期之间似乎不匹配。 您订购的卷带可能是其他部分卷带的装配体。 CoC 上列出的日期对于卷带中的一个器件可能是正确的、不一定是最新的、最早的或多数的。 您订购的其中一个器件是否具有与 CoC 上列出的日期代码一致的日期代码?

    如果不是这种情况、则可能是 TI 制造和 Mouser 封装之间的后勤复杂问题。 由于这是一个技术论坛、因此我们可能难以跟踪这些信息以用于我们的目的。

    请告诉我您是否需要有关此内容的更多信息、或者上述时间范围是否足够准确、足以满足您的需求。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否清楚地指定哪一个字符指定年份、 哪一个是周编号、哪一个是批次代码?

    谢谢、

    Dhanapal M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanapal、

    对于器件上的标记:

     

    第1行:"MB3223I"

    这表示 MAX3223IDBR 的器件型号  

     

    第2行:"84KG4"

    "8"表示2018年。

    2010年之前使用了不同的标记方案、因此所有年份都使用了该标记"201Y"

    '4'表示第4个月、4月。

    10月到12月将用'A'到'C'表示,用十六进制表示月数。  

    "K"是汇编站点代码。

    "G4"是无铅类别(ECAT)代码。

     

    第3行:"COHP"

    此行是器件的批号。  

     

    我希望这有助于澄清。

    此致、
    Eric