This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041、TPS2561ADRC

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845105/tusb8041-tusb8041-tps2561adrc

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TPS2561

您好!

我将 TUSB8041用作5端口 USB 3.0。 上行端口来自处理器。 当我连接 pendrive、键盘和鼠标时、所有下行端口工作正常。 处理器和从设备之间甚至会发生数据传输。 但是、当我连接基于 USB 的 DVD 刻录机(用于安装操作系统)时、安装屏幕不会出现。 即使进入 BIOS 屏幕需要很长时间。 TPS2561用作限流器。 使用的电流限制电阻为37.3k。 我更改为22k、但问题仍然没有解决。 DVD 刻录机的电流额定值为1.5A。 原理图随附以供参考。 已请求实物帮助。

此致、

Pruthvie2e.ti.com/.../usb_5F00_1.pdfe2e.ti.com/.../usb_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pruthvi、

    您能否尝试使用外部电源为 DVD 驱动器供电、有时它们会在旋转过程中消耗大量电流?  您能听到 DVD 驱动程序正常旋转的声音吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    它正在旋转、但未达到预期。。。当我连接到电路板时、旋转小于当我连接到某个随机 PC 时的旋转。

    此致、

    Phrutvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否测试过通过 PC 电源为其供电?  DVD 驱动器可能会消耗大量功率、可能会超过电路板提供的预期浪涌电流。

    此致、

    JMMN