This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:MAC 地址

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844932/dp83822h-mac-address

器件型号:DP83822H

大家好、

我收到了客户的以下请求。 请提供协助。

####################################################

您在这些设备中输入的 Mac 地址是否在出厂时唯一?

我想确保一旦离开、就不会与其他德州器件发生冲突

####################################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您在 e2e 上发布您的问题。 我们将在周一之前回复您的问题。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    MAC 寻址不是我们可以控制的内容、也不在本论坛的范围之内。 如果您有其他问题、请联系您的供应商。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我想检查以下陈述是否也适用于  DP83822H:

    ########################################################################################################################

    MAC 地址为6B 长、第一个最有效的3个字节是 OUI 字段、该字段已注册给给定公司。  德州仪器具有许多 OUI 值、可在此处查看:

    https://www.whatsmyip.org/mac-address-lookup/

    因此、OUI 值将被许多 TI 器件重用。  剩余的3B 是为实现唯一性而随机生成的。  您也可以覆盖软件中的整个 Mac 地址。

    ######################################################################################################################## 3.

    请:

    请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    覆盖 MAC 地址超出了本论坛的范围、因为它与 PHY 是分开的。 如果您使用的是 TI 处理器或 MAC、您可以联系一个单独的团队。 如果您使用的是其他供应商的 MAC、如果您有进一步的问题、请联系该供应商。

    谢谢、

    Nikhil