This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:从时钟输入到开始输出 HDMI 数据的时间拖放

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845895/tmds171-time-rag-from-clock-input-to-start-output-hdmi-data

器件型号:TMDS171

大家好、

当 SIG_EN 设置为高电平并且器件没有时钟输入时、TMDS171I 将保持待机模式。

在 SIG_EN =高电平条件下、由于时钟是输入的、因此器件需要多长时间才能开始输出 HDMI 数据?

此致、

Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saito San

    请看一下 Tacq、这是输入时钟频率检测和重定时器采集时间、即180us、这是否可以回答您的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的快速响应! Tacq 是我想知道的信息。

    此致、

    Saito