This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:征求 TMDS181通道和极性交换设计的建议

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845001/tmds181-asking-for-the-recommendation-on-tmds181-lane-and-polarity-swap-design

器件型号:TMDS181

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/826457

大家好、

已按照先前的 POST 操作、客户的 PCB 背面且无法显示。

通道交换和极性交换是否需要同时考虑任何条件?  

只有引脚1需要拉高、向右

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    您是否会将原理图发送给我进行审查?

    还请转储 TMDS181寄存器的第0页和第1页。

    请确保 TMDS181处于重定时器模式、以使通道和极性交换功能正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅此处的原理图内部链接。

    客户 只使用引脚搭接模式(引脚10下拉)、并且没有 I2C 总线连接

    如何知道 TMDS181处于重定时器模式?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    您只能使用 I2C 接口来判断 TMDS181是否处于重定时器模式。 如果 TMDS181成功进入重定时器模式、PLL 将锁定。

    谢谢

    David