This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:2V LVDS 电平位移

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845596/sn75dp139-lvds-level-shift-for-2v

器件型号:SN75DP139

我想确定输出是否从 LVDS 输出信号电缆到达。
出于判断目的、我想将低电压信号增加到2V 或更高。 是否可以使用 TMDS IC (SN75DP139)的显示端口或比较器等 IC 来获得大约2V 的电压?
有没有好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 VOD、峰间输出差分电压吗? 最大 VOD 为1.2V。

    谢谢

    David