This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84:配置问题。

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845437/sn65dsi84-sn65dsi84-configuration-issue

器件型号:SN65DSI84

您好、先生、

关于 SN65DSI84、现在 我们使用该芯片将之前给出的 mipi 转换为 LVDS、以点亮 LCD 屏幕;

测试模式现在可用于点亮 LDC、输出显示色条;

但是、在非测试模式下、转换后的 LVDS 数据信号异常;

请帮助检查 DSI 在接收和转换时应注意哪些配置、以及导致以下转换的错误数据信号的原因是什么?

测试图像的正常 LVDS 数据信号为:

DSI 转换的 LVDS 数据信号为:

我们的配置参数为:(输入 DSI 为4通道、输出 A+B 通道)

Write=>0A : 05
write=>0b : 10
Write=> 10: 26
Write=> 11: 00
Write=>12 : 2D
Write=> 18: 6C
Write=> 19: 00
Write=>1a : 03
write=>1b : 00
write=> e0: 00
Write=> E1: 00
Write=> 20: 80
Write=> 21: 07
Write=>24 : 38
Write=>25 : 04
Write=> 28: 20
Write=> 29: 00
write=>2c : 2C
Write=> 2D: 00
Write=> 30: 05
Write=> 31: 00
Write=> 38: 58
Write=>3a : 04
Write=> 34: 94
Write=> 36: 24
write=>3c : 00

非常感谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    您是否遵循数据表中列出的初始化序列?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已解决、

    首先、我根据 初始 化序列列表修复初始化

    然后、我发现一些寄存 器设置了错误、例如 LVDS 的 hs/vs 时序、因为我们需要输出双通道 LVDS、这些寄存器需要2分频。

    然后,我发现 DSI (输入)信号是非 标准信号,请参阅下面的: 我修正输入 DSI 信号,然后 LVDS LCD 正常工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到您能够解决问题、并感谢您发布问题的根本原因。

    此致、

    I.K.