This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(4)-2

Guru**** 2976470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845779/dp83822if-dp83822if-s-link-4--2

器件型号:DP83822IF

您好!

请告诉我以下内容。 设置为100BASE-FX。

1.很抱歉我没有 EVM、但当电源已经打开且应用了复位时、我希望您在使用信号检测时和不使用时检查 EVM 复位释放的链接时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用100BASE-FX 时、必须使用信号检测。 我没有这方面的测量值、但链接时间应小于1s。

    谢谢、

    Vibhu