This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988的 CC1输出端的串联电阻

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844649/tps65988-series-resistance-on-cc1-output-of-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPD6S300A

您好 Eric、

对于我们的应用、我们要求在 C 型连接器的 CC1、CC2线路上添加2K 欧姆的串联电阻。 随附图。

我们将使用具有串联电阻的 USB PD 协议、如图所示。  我检查了数据表表表6.8中的电平。 电压电平符合标准。 您是否在该实施中看到任何风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    向 CC 线路添加串联电阻可能会导致 PD 消息传递期间的 CC 协商问题。 不建议向 CC 线路添加串联电阻。 如果需要在 CC 线路上提供保护、我建议使用 TPD6S300A 器件。  

    此外、CC 线路可用于提供 VCONN、其中高达600mA 的电流将流经 CC 线路。 添加2K 的串联电阻会将 VCONN 电压降低得太高、并违反 Type-C/PD 规范。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您能否提供电子邮件 ID、我想与您讨论 TPS65988的内部架构。

    您可以在 guruprasadnsolapurkar@eaton.com 上发送它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您能否提供电子邮件 ID、我想与您讨论 TPS65988的内部架构

    您可以在 guruprasadnsolapurkar@eaton.com 上发送它