This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(4)-1

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845778/dp83822if-dp83822if-s-link-4--1

器件型号:DP83822IF

您好!

请告诉我以下内容。 设置为100BASE-FX。

1.我了解了从上电建立 PHY 链路之前的内部过程。

在上电并应用复位后、从复位释放建立 PHY 链路之前、具体的内部过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用复位时、PHY 的行为与上电时的行为相同。 该引脚是一个低电平有效复位输入、用于初始化或重新初始化 PHY 的所有内部寄存器。 应用复位时、PHY 的行为与上电时的行为相同。

    1. 通过自举引脚读取 HW Config
    2. 检查是否使用了信号检测
    3. 发送100BASE-FX 信号
    4. 将接收器配置为接收100BASE-FX 信号

    谢谢、

    Vibhu