This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:可支持 DSI 2.5Gbps/通道至 DP 8.1Gbps HBR3

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845727/sn65dsi86-can-support-dsi-2-5-gbps-lane-to-dp-8-1-gbps-hbr3

器件型号:SN65DSI86

大家好、

 在当前产品中、我的客户使用了 SN65DSI86 (DSI 1.5 Gbps/通道至 DP 5.4 Gbps HBR2)

 现在、他们正在寻找 DSI 2.5Gbps/通道到 DP 8.1Gbps HBR3的桥接器。

 我们是否有相关产品来支持这一项?

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    遗憾的是、我们目前没有一个能够支持2.5G DSI 和8.1G DP 的桥接器。

    谢谢

    David