This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:是否将未使用的引脚接地?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845525/tpd6s300a-connect-unused-pins-to-ground

器件型号:TPD6S300A

关于如何处理未使用的引脚的几个问题:

1) 1)我们不打算将 SBU 线路路由到此 IC、是否应该将 C_SUB1、C_SBU2、SBU1和 SBU2短接至接地或使其保持开路?

2)> 2)数据表建议将引脚16和17接地。 IC 中是否有连接到这些引脚的电路?

谢谢、

Cassidy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cassidy、

    1) 1)您可以将这些引脚保持断开状态、无需将其接地。

    2) 2)您可以将引脚16和17悬空或接地。  

    谢谢、

    Emma