This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:智能手表应用中的 GPO 扩展器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845836/tca5405-gpo-expander-in-smart-watch-application

器件型号:TCA5405

大家好、

客户正在智能手表应用中寻找一个 GPO 扩展器、至少4个输出、更好的方式是通过单线通信来控制输出状态、小尺寸和低功耗。

请帮您检查是否有任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    您提到的器件 TCA5405将满足所有这些要求、并且由于其小封装尺寸、因此我们建议使用该器件。  如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大