This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:不同温度下的"Vol 和 quot 的波动

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845706/ds16f95qml-fluctuations-of-vol-at-different-temperatures

器件型号:DS16F95QML

尊敬的 TI 支持团队:

目前、我正在尝试将 DS16F95QML 串行收发器连接到 µC μ A 的 UART I/O。
我的 μ µC I/O 引脚可承受的最大电压为3.8V (VCC1 + 0.5V、而 VCC1 = 3.3V)。

在一个问题中已经回答过、在引脚"RO"上、最大电压"VOP"为3.6V (VCC2 - 2*0.7V、而 VCC2 = 5V)。
( e2e.ti.com/.../790289)

此外、据说该最大电压取决于温度。

由于我的应用是在高波动温度下进行的、我需要知道电压"Vol"在-45°C 和+125°C 之间的行为方式
电压"电压"是否可以随时超过3.8V?

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    在来自多个晶圆和3个不同晶圆批次的6个器件样本中、轻负载时的最大5V VOH (900kohm 至 GND)从25c 时的大约3.6V 变化到125C 时的~ 3.95V。

    为了在 (125C Vcc=5.5)时实现小于3.8V 的 VOH、数据表明 RO 需要被载入一个大于~11mA 的 IOH。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水