This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:外部 EEPROM

Guru**** 2935230 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845363/xio2001-external-eeprom

器件型号:XIO2001

尊敬的技术支持团队:

我看到下面的 E2E、它说"XIO2001  在没有 EEPROM 的情况下工作正常"。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/612920/2258811#2258811

我检查了随附 的6406.8240104C.zip 、并比较了数据表和 EEPROM 包含的默认设置。

它看起来有两个区别。 您能不能理解这一点。XIO2001与 EEPROM (8240104C.wr3)的行为是如何的?   

我想知道我应该为使用 XIO2001更改什么寄存器设置。

PCI C8h:80h→8240104C.wr3  00h→数据表默认值(EN_L2_PWR_SAVE_=1)

PCI EFH:00h→8240104C.wr3  01h→数据表默认值(cache_timer_upper_limit=1)

e2e.ti.com/.../XIO2001.xlsx

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    如参考的 e2e 文章中所述、 XIO2001在没有 EEPROM 和数据表默认值的情况下工作良好。 操作系统中的 PCIe-to PCI 驱动程序将 根据需要配置 XIO2001、包括寄存器 PCI C8h 和 PCI EFH。

    设置寄存器 PCI C8h = 80h 和 PCI EFH = 00h 也是可以接受的。

    此致、

    Davor