This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:TPD2E2U06DRLR

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845327/tpd2e2u06-tpd2e2u06drlr

器件型号:TPD2E2U06

您好!

TPD2E2U06的最大钳位电压是多少?

数据表直流表显示了用于钳位的低电压、但根据数据表上的 ESD 图、它看起来像是60V

谢谢

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ESD 事件期间、钳位电压定义为30ns。 如果您看看该器件的钳位电压、它在30ns 时为~15V。