This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33-EP:如何计算此驱动器的功耗?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845260/sn65hvd33-ep-how-do-we-calculate-the-power-consumption-of-this-driver

器件型号:SN65HVD33-EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD33

我们正在进行一个使用20个 SN65HVD33 IC 的项目、因此我们需要计算此 IC 的功耗。 有人能帮我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过查看数据表中的几个数据来估算功耗。

    首先、第7.10节中列出了 PD 额定值。  对于25Mbps 下的 HVD33、最大功耗为197mW (3.3V、85c、60 Ω 负载)

    此外、图1显示了这与信号速率之间的比例。   如果您的速率较低、则可以根据图1的斜率降低197mW。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水