This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96应用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845239/p82b96-p82b96-applciation

器件型号:P82B96

主席先生,

请查看 除 I2C 之外的应用原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phillip、

    您能告诉我您尝试使用此器件的目的是什么吗? 我不确定要实现的目标是什么(是某种电平转换吗?)。

    如果我将此器件用作某种缓冲器/转换器、我会将 Tx 线路设置为我的输出、而不是 Sx 线路。 Sx 具有稳定的失调电压和比 Tx 侧更小的 FET (驱动强度较弱)。

    您还使 Y 引脚悬空、这将导致更大的消耗电流。 我至少会对 Y 引脚的输入引脚进行偏置。

    谢谢、

    -Bobby