This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:Casecade 3重定时器是否可行?

Guru**** 2932190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845480/ds250df410-casecade-3-retimer-is-workable

器件型号:DS250DF410

您好、先生、

我的客户询问 他们是否可以在一条路径上级联3个重定时器、这是否可行?

您以前是否在实际情况下级联重定时器? 您级联了多少个重定时器、

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然三个级联重定时器不是 TI 已经过主动验证的配置、但我不会指望它会出现问题。 我的两项建议是:

    • 确保重定时器通道之间的最小插入损耗至少为4dB
    • 请勿应用 重定时器 Tx FIR 后体。 FIR 前标正常

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师