This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:电阻器 Rref 的过流阈值

Guru**** 2775495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845340/tps25820-overcurrent-threshold-with-resistor-rref

器件型号:TPS25820

您好!

在数据表中、指定了特定电阻值 Rref 的 IOS:

RREF 为10欧姆、显示的阈值为1.72A

是否可以为 Rref 选择不同的值、并由此移动阈值?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    实际上、对于您正在读取的行、Rref 为100k。 由于测试条件框为空(对于1.72A)、因此可以假定使用的测试条件是表顶部列出的条件(粘贴在下面)。 在下面一行中、您看到 Rref 为10欧姆、电流为4.0A。一些 FET 依赖于1.5A 左右的电流、因此您应该为连接到 ref 引脚的 Rref 使用100k。 REF 引脚 kΩ 表明、您应该在这个引脚和 GND 之间使用一个0.5%、100ppm、100k Ω 的电阻器。 不建议使用任何其他电阻值。

    谢谢、

    Emma