This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:HD3SS460和 TUSB1064之间的权衡

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB1064, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845090/tps65987d-tradeoffs-between-hd3ss460-and-tusb1064

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TUSB1064

您好!

我找到了有关将 HD3SS460与 TUSB1064与 TPS65987D 配合使用的主题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/805919?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65987

您能描述一下使用其中一个器件而不是另一个器件时的权衡吗? 我的客户更喜欢使用 HD3SS460、但不确定自己的选择。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    HD3SS460是一种通用多路复用器、可用于拉电流侧和灌电流侧应用。

    TUSB1064是一种多路复用器和转接驱动器功能。 但是、借助转接驱动器功能、TUSB1064被限制在接收端、而 TUSB1046被限制在 DP 应用的源端。

    HD3SS460和 TUSB1064之间的选择取决于转接驱动器功能、这是系统设计的考虑因素。 请参阅本白皮书,特别是图8 (第1代5G)和9 (第2代10G): https://www.usb.org/sites/default/files/USB_3.1_Loss_Budget_Rev_1.0_-_2015-03-02.pdf。 对于第2代10G、接收端的损耗预算为8.5dB。 如果设计(电路板走线+连接器+ Type C 多路复用器+过孔等)将超过此预算、则需要考虑 TUSB1064。

    谢谢

    David