请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1029-Q1 主题中讨论的其他器件:SN65HVDA195-Q1
团队、
我们需要一个 LIN 收发器、该收发器可以将 TXD 保持在低电平状态超过1600ms。 TLIN1029DRBRQ1的标称 TXD 显性超时(DTO)。 45毫秒、因此无法正常工作。
我们当前的产品系列中是否有任何可能解决此问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我们需要一个 LIN 收发器、该收发器可以将 TXD 保持在低电平状态超过1600ms。 TLIN1029DRBRQ1的标称 TXD 显性超时(DTO)。 45毫秒、因此无法正常工作。
我们当前的产品系列中是否有任何可能解决此问题?
谢谢你。