This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可输出 NTSC 视频信号的桥式 IC

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844302/bridge-ic-that-can-output-ntsc-video-signal

主题中讨论的其他器件:LMH1251

大家好、

我的客户正在寻找能够输出 NTSC 视频信号的桥接 IC。
他目前不需要特定的器件输入视频格式。
是否有 任何 TI 器件?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Yaita、

    当您说桥接 IC 时、我们正在桥接哪些视频接口? 一侧是 NTSC、另一侧是什么? 这是 HDMI、显示端口还是 SDI?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。
    我听说输入是 RGB 信号、输出是 NTSC。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我知道的唯一 RGB 器件是 LMH1251 (YPbPr 至 RGB)。 我找到了一款能够实现此功能的竞争器件(AD722)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持!
    我知道。

    此致、
    雅丽塔