This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:帮助检查如何设置未使用的 Rxout 引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844901/ds90cf384-help-to-check-how-to-set-the-unused-rxout-pins

器件型号:DS90CF384

您好!

我的客户想知道如何设置未使用的 Rxout 引脚? 是否应该连接到高电平、低电平或悬空状态良好? 请帮助检查

  1. Rxout23 (RES)的功能是什么? 如何使用? (悬空、旁路 GND 或 VDD?)
  2. Rxout26 (RES)的功能是什么? 如何使用? (悬空、旁路 GND 或 VDD?)
  3. 我们已经将 DS90CF384和 ML86640 (lapis)相结合、如何处理 DS90CF384的其余引脚(Rxout23、Rxout26)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       请将未使用的输出引脚(Rxout23和 Rxout26)保持悬空。  

    谢谢

    Vijay