This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:有关 PHYADD 的问题

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844917/dp83825i-question-about-phyadd

器件型号:DP83825I

大家好、团队、

当评估板上的跳线短路设置 PHY 地址并且读取 PHYCR_Register (Offset = 0x19)时、该地址将变为如下所示。

跳线 J17 (PHYADF1) PHY 地址:0x01
跳线 J18 (PHYADD0) PHY 地址:0x10

哪个是较高的位、PhyAdd0 (18引脚)或 PhyAdd1 (20引脚)?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    引脚20 (CRS_DV)是较高的位、引脚18 (RX_D0)是较低的位。 我觉得 EVM 的丝印错误。 J18连接到 CRS_DV、后者控制较高的位、J17连接到 RX_D0、后者控制较低的位。

    此致

    Aniruddha