This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111设置问题

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845013/ds110df111-ds110df111-setting-questions

器件型号:DS110DF111

大家好、

 我的客户使用 DS110DF111实现 SFP 转接驱动 器功能。 您是否愿意帮助检查他们在下面的问题?

客户使用0x1F 来反转通道极性。 当它们在通道 A 和 B 中设置它时、结果与 通过在 IC 外部跳线对反相信号进行测试的结果不同。 但是、如果它们只将其设置为1个通道、结果将是正确的...

2.客户希望通过外部设置修复10.3125G 或1.25G、因此无法使用 REG 0x2F 来定义1.25G 速度。 因此、它们必须通过寄存器0x60~0x64手动定义它。 这些寄存器中是否有1.25G 设置的参考值?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如果信号反相两次、则恢复原始极性
    2. 请参阅以下建议的重定时器通道寄存器设置、以实现1.25Gbps 的固定速率
      • 0x60 = 0x00
      • 0x61 = 0xB2
      • 0x62 = 0x00
      • 0x63 = 0xB2
      • 0x64 = 0xFF
      • 0x09 = 0x04 (启用分频器覆盖)
      • 0x18 = 0x30 (强制8分频)

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师