This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:丢包和以太网波形故障问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844680/dp83640-packet-loss-and-ethernet-waveform-fail-question

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: DP83630

尊敬的先生。

10M 条件下的 DP83640和 DP83630。 数据包丢失和以太网波形故障是否存在问题? 我是否有任何勘误表? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    对于 DP83630和 DP83640的10Mbps 数据包丢失、没有已知问题或勘误表。 这些器件已成功通过数据包传输和以太网合规性测试、并具有通过测试的结果。

    此致

    Aniruddha